SZ-V Fehlerbehebung

Fehlerbehebung für den OSSD-Betrieb

Das OSSD schaltet in den AUS-Zustand, wenn sich nichts in der Schutzzone befindet.

Unter Umständen treten Lichtinterferenzen auf.

Treffen Sie die unter SZ-V-Bedienungsanleitung beschriebenen Maßnahmen. Prüfen Sie den Status der Lichtinterferenzen über den „SZ-V-Configurator“.

Unter Umständen kommt es auch zu gegenseitigen Interferenzen durch einen anderen SZ-V.

Treffen Sie die unter SZ-V-Bedienungsanleitung beschriebenen Maßnahmen.

Der SZ-V erfasst unter Umständen den Boden oder die Umgebung (Hintergrund), weil er leicht geneigt angebaut ist.

Passen Sie den Installationswinkel des SZ-V an, und positionieren Sie ihn so, dass er weder den Boden noch die Umgebung (den Hintergrund) erfasst.

Der Hintergrund ist zu nah an der Grenze zur vorgegebenen Schutzzone.

Der SZ-V erfasst die Umgebung (den Hintergrund). Installieren Sie ihn in größerem Abstand zur festgelegten Schutzzone.
Wenn die Umgebung einen stark reflektierenden Hintergrund bildet, sollte ein zusätzlicher Sicherheitsabstand eingerechnet werden.

Die Position des SZ-V oder der Umgebung (des Hintergrunds) hat sich geändert.

Stellen Sie die ursprüngliche Position des SZ-V oder der Umgebung (des Hintergrunds) wieder her. Konfigurieren Sie die Schutzzone neu.

Die Struktur an den Referenzpunkten ist nicht vorhanden oder befindet sich nicht innerhalb der vorgegebenen Toleranz.

Prüfen Sie die Position der Struktur an den Referenzpunkten und die Toleranz. Ändern Sie bei Bedarf die Konfiguration und die Referenzpunkte.

Die Funktion zurLaser-Abschaltung ist aktiv.

Schalten Sie den Laser-Aus-Eingang AUS, oder wechseln Sie von der Bank für die Laserabschaltung zu einer anderen Bank.

Das Fenster des SZ-V ist verschmutzt.

Reinigen Sie das Fenster.

Der SZ-V erkennt Partikel in der Luft, wie Staub, Spritzer oder Feuchtigkeit.

Treffen Sie entsprechende Maßnahmen, um das Eindringen von Partikeln in die Schutzzone zu verhindern.