Die Stromzufuhr ist ausgeschaltet, oder die Spannung ist nicht ausreichend.
Stellen Sie sicher, dass sich die Spannung innerhalb des angegebenen Bereichs befindet.
Der SZ-V befindet sich im Modus „Verringerung des Stromverbrauchs“
Schalten Sie den Energiesparmodus aus.
Die SZ-V Anzeigeeinheit könnte defekt sein.
Ersetzen Sie die Anzeigeeinheit.
Dieser Startbildschirm wird nach dem Einschalten angezeigt.
Nach ca. 8 Sekunden wechselt der Bildschirm zum Normalbetrieb.
Der SZ-V befindet sich im Normalbetrieb.
Das OSSD ist eingeschaltet.
Keine
Die Einschaltverzögerung ist in Betrieb, das OSSD ist aus.
Details finden Sie in der SZ-V-Bedienungsanleitung.
Die Bank für die Laserabschaltung ist ausgewählt.
Wechseln Sie zu einer anderen Bank als der Bank für die Laserabschaltung.
Der Laser-Aus-Eingang hat den Zustand EIN.
Schalten Sie den Laser-Aus-Eingang aus.
Die Interlock-Funktion ist in Betrieb, das OSSD ist aus.
Der SZ-V hat eine Person oder ein Objekt in der Schutzzone erkannt.
Beenden Sie die Interlock-Funktion, indem Sie den SZ-V in einen Zustand umstellen, in dem es in der Schutzzone kein Objekt erkennt. Führen Sie anschließend mithilfe des Reset-Eingangs einen Reset durch.
Die Interlock-Funktion ist in Betrieb, das OSSD ist aus.
Starten Sie den SZ-V über ein Reset neu, da die Bedingungen zum Deaktivieren des Interlock-Zustands erfüllt sind.
Beenden Sie die Interlock-Funktion, indem Sie mithilfe des Reset-Eingangs ein Reset durchführen.
Ein Scanner erkennt mindestens einen der Referenzpunkte nicht, das OSSD ist ausgeschaltet.
Stellen Sie sicher, dass der Scanner die Referenzpunkte erkennt.
Muting-Zustand
Die Sicherheitsfunktion wurde vorübergehend deaktiviert, und das OSSD ist eingeschaltet.
Keine
Überbrückungszustand
Die Sicherheitsfunktion wurde vorübergehend deaktiviert, und das OSSD ist eingeschaltet.
Keine
Auf Bankeingang warten
Eine Bank wurde nicht ausgewählt, OSSD ist ausgeschaltet.
Prüfen Sie, dass der Bankeingang korrekt ist.
Der Erkennungsverlauf wird gespeichert.
Der nächste Erkennungsverlauf kann erst gespeichert werden, wenn das Speichern dieses Verlaufs abgeschlossen ist.
Der SZ-V kehrt zum Normalbetriebs-Bildschirm zurück, wenn der Erkennungsverlauf gespeichert wurde. Das Speichern von Videos dauert ca. 30 Sekunden.
Vorbereitung zum Speichern des Erkennungsverlaufs.
Der nächste Erkennungsverlauf kann erst gespeichert werden, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist.
Der SZ-V kehrt zum Normalbetriebs-Bildschirm zurück, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist.
Der SZ-V befindet sich im Normalbetrieb. Kommunikation mit dem SZ-Konfigurator.
Wenn die Verbindung mit dem SZ-Konfigurator beendet wurde, kehrt der SZ-V zum Normalbetriebs-Bildschirm zurück.
Vorgänge wie etwa das Übertragen von Einstellungen vom SZ-Konfigurator, werden ausgeführt.
Das OSSD ist auf AUS festgelegt.
Wenn die Vorgänge vom SZ-Konfiguratorvabgeschlossen sind und die Verbindung beendet wurde, kehrt der SZ-V zum Normalbetriebs-Bildschirm zurück.