No se está suministrando energía al SZ.
Suministrar alimentación al SZ.
En una conexión USB
El cable USB no está conectado al SZ-V, o se desconectó.
Comprobar el cable USB y el puerto USB de su computadora.
En una conexión USB
El controlador USB no está instalado en la computadora.
Hacer doble clic en el archivo "DPInst" para ejecutarlo. Comienza la instalación del controlador USB.
El archivo "DPInst" está en la carpeta donde se ha instalado el SZ-V Configurator.
(C:\Program Files\KEYENCE\SZ-V Configurator\Driver\)
En una conexión USB
En casos en los que se selecciona NPN en la selección PNP/NPN, el SZ-V con la tierra positiva está conectado a la PC con la tierra negativa a través del cable USB.
Antes de conectar el SZ-V y la computadora con un cable USB, solo uno de los dos, el SZ-V o la computadora, deben estar conectados a tierra. El cable marrón debe estar conectado a tierra para iniciar el funcionamiento normal.
Para la conexión Ethernet (solo para el tipo SZ-V32N)
El cable Ethernet no está conectado al SZ-V o se desconectó.
Comprobar el cable Ethernet y el puerto Ethernet de su computadora.
Para la conexión Ethernet (solo para el tipo SZ-V32N)
La red de SZ-V no está configurada.
Comprobar la configuración de red del SZ-V.
Para la conexión Ethernet (solo para el tipo SZ-V32N)
No se ha seleccionado con qué SZ-V se comunicará.
Seleccionar con qué SZ-V se comunicará en el SZ-V Configurator.
El modelo que se especifica en el SZ-V Configurator no coincide con el modelo SZ-V real.
Comprobar el modelo de SZ-V que se mencione en "Properties" (Propiedades) en la pestaña Settings (Configuración).
Si el modelo de SZ-V no coincide, cree una nueva configuración.
Número configurado de cabezales de escáner diferente al número de cabezales de escáner realmente conectados.
Comprobar el número de cabezales de escáner conectados.
No se ha completado toda la configuración.
Comprobar que todos los ajustes se hayan configurado.
La zona de protección o la zona de advertencia especificadas están configuradas fuera de los valores de las especificaciones.
Verificar la configuración de la zona de protección, de la zona de advertencia y del tamaño del objeto mínimo detectable.
No tiene el nivel de autorización necesario para transferir una configuración.
Si no se ha aprobado la transferencia de configuraciones, entre como personal responsable.
Si se ha aprobado la transferencia de configuraciones, entre como personal responsable o como personal de mantenimiento.
No se está suministrando energía al SZ-V.
Suministrar energía al SZ.
La configuración del software no coincide con la configuración del SZ-V.
Hacer que coincidan las configuraciones del SZ-V Configurator y del SZ-V antes de comenzar con el monitoreo.
Ejecutar la configuración del SZ-V Configurator y, para monitorear el funcionamiento del SZ-V, transferir la configuración al SZ-V. Por otro lado, obtener la configuración del SZ-V para monitorear el funcionamiento del SZ-V conforme a la configuración actual del SZ-V. En tal caso, se eliminará toda la configuración del SZ-V Configurator. Guardar el archivo si es necesario.
No se ha completado la configuración.
Iniciar el monitoreo después de transferir la configuración al SZ-V.