Pueden estarse produciendo interferencias de luz.
Tomar medidas de protección siguiendo las indicaciones del apartado “Manual del usuario de la serie SZ-V”. Comprobar el estado de la interferencia de luz a través del SZ-V Configurator.
Pueden producirse interferencias mutuas debido a otro SZ-V.
Tomar medidas de protección siguiendo las indicaciones del apartado “Manual del usuario de la serie SZ-V”.
El SZ-V puede detectar el suelo o el entorno (fondo), debido a que el SZ-V se ha instalado con cierta inclinación.
Ajustar el ángulo y la posición de la instalación del SZ-V para que no detecte el piso o el entorno (fondo).
El fondo está cerca del límite de la zona de protección especificada.
El SZ-V detecta el entorno (fondo). Alejarlo de la zona de protección especificada.
Si el entorno es un fondo de alta reflectancia, tenga en cuenta la distancia de seguridad adicional.
La posición del SZ-V o del entorno (fondo) ha cambiado.
Restaurar la posición del SZ-V o del entorno (fondo). Realizar de nuevo la configuración de la zona de protección.
La estructura de los puntos de referencia no está presente o no se encuentra dentro de la tolerancia especificada.
Comprobar la posición de la estructura en los puntos de referencia y la tolerancia.
Cambiar la configuración de los puntos de referencia si es necesario.
La función de apagado del láser está activada.
Desconectar la entrada de desactivación del láser, o cambiarse a un banco diferente desde el banco de apagado del láser.
El SZ-V tiene contaminación en la ventana.
Limpiar la ventana.
El SZ-V detecta partículas en el aire, como polvo, salpicaduras o humedad.
Implementar medidas de protección para que las partículas del aire no entren en la zona de protección.