La corriente está en OFF o no hay suficiente voltaje.
Asegurarse de que el voltaje se encuentra dentro del rango de valor nominal.
El SZ-V se describe en “Reducción del consumo energético”
Desactive el modo de ahorro de energía.
El SZ-V puede estar dañado.
Sustituir la unidad de visualización.
Este es la pantalla de inicio que se muestra al conectarlo a la corriente.
En aproximadamente 8 segundos, la pantalla pasará a ser una de funcionamiento normal.
El SZ-V se encuentra en funcionamiento normal.
El OSSD está ON.
Ninguno.
La función del retardo de encendido está funcionando, el OSSD está en OFF.
Consulte el “Manual del usuario de la serie SZ-V”.
El banco de apagado del láser está seleccionado.
Cambiar a un banco diferente al banco de apagado del láser.
La entrada de desactivación del láser está en ON.
Desconectar la entrada de desactivación del láser.
La función del enclavamiento está funcionando, el OSSD está en OFF.
El SZ-V ha detectado una persona o un objeto en la zona de protección.
Finalizar la función de enclavamiento devolviendo al SZ-V a un estado en el que no detecta un objeto en la zona de protección y, a continuación, realice la operación de reset utilizando la entrada del reset.
La función del enclavamiento está funcionando, el OSSD está en OFF.
Realice la operación de reset para reiniciar el SZ-V, porque se cumplen las condiciones para desactivar el enclavamiento.
Finalizar la función del enclavamiento realizando la operación de reset usando la entrada de reset.
La función del enclavamiento está funcionando, el OSSD 1/2 está en OFF.
Realice la entrada de reset 1/2 para volver a arrancar el SZ-V, porque se cumplen las condiciones de terminación del enclavamiento.
Finalizar la función del enclavamiento realizando la operación de reset usando la entrada de reset.
La función del enclavamiento está funcionando, el OSSD 3/4 está en OFF.
Realice la entrada de reset 3/4 para volver a arrancar el SZ-V, porque se cumplen las condiciones de terminación del enclavamiento.
Finalizar la función del enclavamiento realizando la operación de reset usando la entrada de reset.
Uno de los cabezales del escáner no detecta un punto de referencia, el OSSD está en OFF.
Asegurarse de que el cabezal del escáner detecta los puntos de referencia.
Estado de exclusión.
La función de seguridad se deshabilitó temporalmente y el OSSD está en ON.
Ninguno.
Estado de anulación.
La función de seguridad se deshabilitó temporalmente y el OSSD está en ON.
Ninguno.
Estado a la espera de entrada de banco.
No se ha seleccionado un banco, el OSSD está en OFF.
Comprobar que la entrada de banco es correcta.
El historial de detecciones se está guardando.
El siguiente historial de detecciones no se guardará hasta que se haya completado el guardado del historial de detecciones.
El SZ-V regresa a la pantalla de funcionamiento normal una vez que se haya guardado el historial de detecciones.
Los videos tardan aproximadamente 30 segundos en guardarse.
En preparación para el guardado del historial de detecciones.
El siguiente historial de detecciones no se guardará hasta que se haya completado la preparación.
El SZ-V regresa a la pantalla de funcionamiento normal una vez que se ha completado la preparación.
El SZ-V se encuentra en funcionamiento normal.
Comunicación con el SZ Configurator.
Si la conexión con el SZ Configurator se ha completado, el SZ-V regresa a la pantalla de funcionamiento normal.
Se están realizando operaciones como la transferencia de configuraciones desde el SZ Configurator.
El OSSD está fijo en OFF.
Una vez que se hayan completado las operaciones del SZ Configurator y haya terminado la conexión, el SZ-V regresa a la pantalla de funcionamiento normal.