Le SZ est hors tension.
Mettez le SZ sous tension.
Pour une connexion USB
Le câble USB n'est pas connecté au SZ-V ou est déconnecté.
Vérifiez le câble USB et le port USB de votre ordinateur.
Pour une connexion USB
Le pilote s'installe sur l'ordinateur.
Double-cliquez sur le fichier "DPInst" pour l'exécuter. L'installation du pilote USB démarre.
Le fichier "DPInst" se trouve dans le dossier dans lequel le SZ-V est installé
(C:\Program Files\KEYENCE\SZ-V Configurator\Driver\).
Pour une connexion USB
Lorsque NPN est sélectionné dans la sélection PNP/NPN, le SZ-V avec mise à la terre positive est connecté au PC avec une mise à la terre négative via le câble USB.
Avant de connecter le SZ-V et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il est nécessaire de vérifie que le SZ-V ou que l'ordinateur n'est pas mis à la terre. Le fil marron doit être mis à la terre afin de démarrer en fonctionnement normal.
Avec une connexion Ethernet (pour le type SZ-V32N seulement)
Le câble Ethernet n'est pas connecté au SZ-V ou est déconnecté.
Vérifiez le câble Ethernet et le port Ethernet sur votre ordinateur.
Avec une connexion Ethernet (pour le type SZ-V32N seulement)
Le réseau SZ-V n'est pas configuré correctement.
Vérifiez les paramètres du réseau SZ-V.
Avec une connexion Ethernet (pour le type SZ-V32N seulement)
Le SZ-V avec lequel communiquer n'a pas été sélectionné.
Sélectionnez avec quel SZ-V communiquer dans le SZ-V Configurator.
Le modèle spécifié via le SZ-V Configurator ne correspond pas au modèle de SZ-V réellement utilisé.
Vérifiez le modèle du SZ-V dans l'option "Properties" (Propriétés) de l'onglet "Settings" (Paramètres).
Si le modèle de SZ-V ne correspond pas, créez de nouveaux paramètres.
Le nombre configuré de têtes de scanner est différent du nombre de têtes de scanner réellement connectées.
Vérifiez le nombre de têtes de scanner connectées.
La configuration n'est pas terminée.
Vérifiez que tous les réglages ont été configurés.
La zone de protection ou la zone d'avertissement configurée ne respecte pas les spécifications applicables.
Vérifiez la configuration de la zone de protection, de la zone d'avertissement et de la taille du plus petit objet détectable.
Vous ne disposez pas d'un niveau d'autorisation qui permette de transférer des paramètres.
Si vous voulez transférer des paramètres qui n'ont pas été approuvés, connectez-vous en tant que personnel responsable.
Si vous voulez transférer des paramètres qui n'ont pas été approuvés, connectez-vous en tant que personnel responsable ou que personnel de maintenance.
Le SZ-V est hors tension.
Mettez le SZ-V sous tension.
Les paramètres du logiciel ne correspondent pas à ceux du SZ-V.
Faites correspondre les paramètres du SZ-V Configurator et du SZ-V avant de démarrer la surveillance.
Exécutez les paramètres sur le SZ-V Configurator et, pour surveiller le fonctionnement du SZ-V, transférez les paramètres au SZ-V. D'un autre côté, récupérez la configuration du SZ-V pour surveiller le fonctionnement du SZ-V en fonction de la configuration actuelle du SZ-V. Dans ce cas, tous les paramètres du SZ-V Configurator sont effacés. Enregistrez le fichier si nécessaire.
La configuration n'est pas terminée.
Démarrez la surveillance après avoir transféré les données de configuration au SZ-V.