Page Solutions Série SZ-V

Autres états

(Rien n'est affiché)

L'alimentation est coupée ou la tension est insuffisante.

Assurez-vous que la tension respecte la plage nominale.

Le SZ-V est en mode "Réduction de la consommation électrique"

Désactivez le mode d'économie d'énergie.

Le SZ-V est peut-être cassé.

Remplacez l'unité d'affichage.

SZ-V Series Start Up

Il s'agit de l'écran de démarrage affiché après la mise sous tension.

Après 8 secondes environ, l'écran passe à fonctionnement normal.

Waiting for Configuration

  • Le SZ-V n'est pas configuré.
  • Les paramètres ne sont pas encore approuvés.
  • Transférez les paramètres.
  • Approuvez les paramètres.

Normal Operation

Le SZ-V fonctionne normalement.
L'OSSD est à l'état ON.

Aucune.

Normal Operation ON Delay

La temporisation de mise sous tension est utilisée, l'OSSD est à l'état OFF.

"Fonction de vérification d'opération" Pour plus de détails, reportez-vous.

Normal Operation Laser Shutdown

Le banc de fermeture laser est sélectionné.

Commutez vers un autre banc que le banc de fermeture laser.

L'entrée de désactivation du laser est à l'état ON.

Désactivez l'entrée de désactivation du laser.

Interlock

La fonction de verrouillage est utilisée, l'OSSD est à l'état OFF.
Le SZ-V a détecté une personne ou un objet dans la zone de protection.

Remettez le SZ-V dans un état dans lequel il ne détecte aucun objet dans la zone de protection pour annuler la fonction de verrouillage, puis effectuez l'opération de réinitialisation à l'aide de l'entrée de réinitialisation.

Interlock Reset Ready

La fonction de verrouillage est utilisée, l'OSSD est à l'état OFF.
Effectuez une opération de réinitialisation pour redémarrer le SZ-V, car les conditions de désactivation du verrouillage sont satisfaites.

Effectuez l'opération de réinitialisation à l'aide de l'entrée de réinitialisation pour annuler la fonction de verrouillage.

Normal Operation Ref. Point Undetected

L'une des têtes de scanner ne détecte pas un ou plusieurs points de référence, l'OSSD est à l'état OFF.

Assurez-vous que la tête de scanner détecte les points de référence.

Muting

État d'inhibition.
La fonction de sécurité a été désactivée temporairement et l'OSSD est à l'état ON.

Aucune.

Override

État de remplacement.
La fonction de sécurité a été désactivée temporairement et l'OSSD est à l'état ON.

Aucune.

Waiting for Bank Input

État en attente d'entrée de banc.
Banc non sélectionné, l'OSSD est à l'état OFF.

Vérifiez que l'entrée de banc est correcte.
"Fonction de commutation de banc"(page 45)

Normal Operation History Saving

L'historique de détection est en cours d'enregistrement.
Le prochain historique de détection ne sera pas enregistré avant la fin de l'historique de détection en cours.

Le SZ-V retourne à l'écran de fonctionnement normal lorsque l'historique de détection a été enregistré.
L'enregistrement des vidéos dure environ 30 secondes.

Normal Operation History Saving Suspended

L'enregistrement de l'historique de détection est en préparation.
Le prochain historique de détection ne sera pas enregistré avant la fin de la préparation.

Le SZ-V retourne à l'écran de fonctionnement normal lorsque la préparation est terminée.

PC Connection

Le SZ-V fonctionne normalement.
Communication avec le SZ Configurator.

Si la connexion au SZ Configurator est suspendue, le SZ-V retourne à l'écran de fonctionnement normal.

Des opérations telles que le transfert des paramètres à partir du SZ Configurator sont en cours.
OSSD est fixé sur OFF.

Lorsque les opérations du SZ Configurator sont terminées et si la connexion est suspendue, le SZ-V retourne à l'écran de fonctionnement normal.