È possibile che sia presente un'interferenza luminosa.
Adottare le contromisure. Verificare lo stato dell'interferenza luminosa tramite SZ-V Configurator.
È possibile che si stia verificando un'interferenza dovuta a un altro scanner SZ-V.
Adottare le contromisure.
È possibile che lo scanner SZ-V rilevi il pavimento o (lo sfondo del)l' ambiente circostante perché è installato con a una certa inclinazione.
Regolare la posizione e l'angolo di installazione dello scanner SZ-V in modo che non rilevi il pavimento o (lo sfondo del)l'ambiente circostante.
Lo sfondo si trova vicino al limite della zona di protezione specificata.
Lo scanner SZ-V rileva (lo sfondo del)l'ambiente circostante. Allontanarlo dalla zona di protezione specificata.
Se l'ambiente circostante è costituito da sfondi ad alta riflettività, introdurre la distanza di sicurezza supplementare.
La posizione dello scanner SZ-V o del(lo sfondo del)l'ambiente circostante è stata modificata.
Ripristinare la posizione dello scanner SZ-V o del(lo sfondo del)l'ambiente circostante. Eseguire nuovamente la configurazione della zona di protezione.
La struttura situata sui punti di riferimento non è presente o non si trova entro la tolleranza specificata.
Verificare la posizione della struttura situata sui punti di riferimento e la relativa tolleranza. Se necessario, variare la configurazione dei punti di riferimento.
È attiva la funzione di spegnimento del laser.
Disattivare l'ingresso di laser OFF, o passare a un banco diverso da quello di spegnimento del laser.
La finestra dello scanner SZ-V è contaminata.
Pulire la finestra.
Lo scanner SZ-V le particelle presenti nell'aria, ad esempio polvere, spruzzi o umidità.
Adottare le contromisure necessarie a impedire che le particelle presenti nell'aria entrino nella zona di protezione.