Sito Soluzioni SZ-V

Altri stati

(Assenza di indicazioni sul display)

L'alimentazione è disattivata o la tensione non è sufficiente.

  • Assicurarsi che la tensione rientri nell'intervallo nominale.
  • Verificare i collegamenti elettrici.

Lo scanner SZ-V è nella modalità di "Riduzione dell'assorbimento elettrico" (pagina 54).

Disattivare la modalità di risparmio energetico.

È possibile che lo scanner SZ-V sia guasto.

Sostituire l'unità display.

SZ-V Series Start Up

Questa è la schermata di avvio visualizzata in seguito all'accensione.

La schermata passerà al funzionamento normale entro circa 8 secondi.

Waiting for Configuration

(1) Lo scanner SZ-V non è configurato.
(2) Le impostazioni non sono ancora state approvate.

(1) Trasferire le impostazioni.
(2) Approvare le impostazioni.

Normal Operation

Lo scanner SZ-V sta funzionando normalmente.
L'OSSD è nello stato ON.

Nessuna.

Normal Operation ON Delay

La funzione ritardo avvio sta funzionando, l'OSSD è nello stato OFF.

Consultare il "Manuale per l'utente Serie SZ-V".

Normal Operation Laser Shutdown

Il banco di spegnimento del laser è selezionato.

Eseguire il passaggio ad un banco diverso da quello di spegnimento del laser.

L'ingresso di laser OFF è nello stato ON.

Disattivare l'ingresso di laser OFF.

Interlock

La funzione di interblocco sta funzionando, l'OSSD è nello stato OFF.
Lo scanner SZ-V ha rilevato una persona o un oggetto nella zona di protezione.

Porre fine alla condizione di interblocco portando lo scanner SZ-V nello stato in cui non rileva oggetti nella zona di protezione, quindi eseguire un'operazione di reset tramite l'apposito ingresso.

Interlock Reset Ready

La funzione di interblocco sta funzionando, l'OSSD è nello stato OFF.
Eseguire l'operazione di reset per riavviare lo scanner SZ-V, in quanto sono soddisfatte le condizioni per disattivare l'interblocco.

Porre fine alla funzione di interblocco eseguendo l'operazione di reset tramite l'apposito ingresso.

Interlock Reset Ready 1/2

La funzione di interblocco sta funzionando, l'OSSD 1/2 è nello stato OFF.
Attivare gli ingressi di reset 1/2 per riavviare lo scanner SZ-V, in quanto sono soddisfatte le condizioni per porre fine all'interblocco.

Porre fine alla funzione di interblocco eseguendo l'operazione di reset tramite l'apposito ingresso.

Normal Operation Ref. Point Undetected

Una delle teste dello scanner non rileva uno o più punti di riferimento, l'OSSD è nello stato OFF.

Assicurarsi che la testa dello scanner rilevi i punti di riferimento.

Muting

Stato di silenziamento.
La funzione di sicurezza è stata temporaneamente disattivata e l'OSSD è nello stato ON.

Nessuna.

Override

Stato di esclusione.
La funzione di sicurezza è stata temporaneamente disattivata e l'OSSD è nello stato ON.

Nessuna.

Waiting for Bank Input

Stato di attesa ingresso banco.
Non è stato selezionato il banco, l'OSSD è nello stato OFF.

Verificare che l'ingresso del banco sia corretto.

Normal Operation History Saving

Salvataggio della cronologia di rilevamento in corso.
Non sarà possibile salvare la cronologia di rilevamento successiva finché non sarà stato completato il salvataggio in corso.

Lo scanner SZ-V torna alla schermata Funzionamento normale al termine del salvataggio della cronologia di rilevamento.
Il salvataggio dei video richiede circa 30 secondi.

Normal Operation History Saving Suspended

Preparazione per il salvataggio della cronologia di rilevamento.
Non sarà possibile salvare la cronologia di rilevamento successiva finché la preparazione non sarà completata.

Lo scanner SZ-V torna alla schermata Funzionamento normale al termine della preparazione.

PC Connection

Lo scanner SZ-V sta funzionando normalmente.
Comunicazione con SZ-V Configurator in corso.

Al termine del collegamento con SZ Configurator, lo scanner SZ-V torna alla schermata Funzionamento normale.

Sono in corso operazioni come il trasferimento delle impostazioni da SZ Configurator.
L'OSSD è fisso nello stato OFF.

Al termine delle operazioni con SZ Configurator e una volta concluso il collegamento, lo scanner SZ-V torna alla schermata Funzionamento normale.