SZ-V トラブル解決サイト

SZ-V Configurator との通信に関するトラブルシューティング

SZ-V本体と通信ができない(ログインできない)

SZ-Vに電源が供給されていません。

SZ-Vに電源を供給してください。

USB接続の場合
USBケーブルが接続されていない、または、断線しています。

USBケーブルおよびPCのUSBポートに問題がないか確認してください。

USB接続の場合
USBドライバがインストールされていません。

「DPInst」ファイルを実行(ダブルクリック)してください。USBドライバのインストールが実行されます。
「DPInst」ファイルは、SZ-V Configuratorがインストールされたフォルダ内にあります。
(C:\Program Files\KEYENCE\SZ-VConfigurator\Driver\)

USB接続の場合
プラス接地したSZ-V本体と、マイナス接地したPCをUSBケーブルで接続しています。

SZ-VとPCをUSBケーブルで接続する前に、SZ-V側またはPC側いずれかの電源をFGから切り離す必要があります。ただし、SZ-Vを通常動作させるときは、SZ-Vの茶色線およびをFGに接続する必要があります。

Ethernet接続の場合 (SZ-V32N タイプのみ)
Ethernetケーブルが接続されていない、または、断線しています。

EthernetケーブルおよびPCの Ethernetポートに問題がないか確認してください。

Ethernet接続の場合 (SZ-V32N タイプのみ)
SZ-Vのネットワーク設定が正しくありません。

SZ-Vのネットワーク設定を確認してください。

Ethernet 接続の場合 (SZ-V32N タイプのみ)
どのSZ-Vと通信するか選択されていません。

SZ-V Configuratorから、通信するSZ-Vを選択してください。

SZ-V本体に設定を転送できない

SZ-V設定ソフトで選択している型式が、SZ-V本体の型式に一致していません。

設定タブの「プロパティ」で SZ-Vの型式を確認してください。
SZ-V本体の型式と一致していない場合は、設定を新規作成してください。

設定されたヘッド数と、実際に接続されたヘッド数が異なります。

接続するヘッドの台数を、設定された台数と一致させてください。

すべての設定が完了していません。

設定していない項目が残っていないか確認してください。

設定した保護領域または警告領域が、設定可能範囲を超えています。

保護領域、警告領域および最小検出体の設定を確認してください。

設定を転送する権限がありません。

未承認の設定を転送する場合、使用責任者としてログインしてください。
承認済みの設定を転送する場合、使用責任者または機械保全者としてログインしてください。

SZ-Vに電源が供給されていません。

SZ-Vに電源を供給してください。

SZ-V本体のモニターができない

ソフトでの設定と、SZ-V本体の設定が一致していません。

モニターを開始する前に、SZ-V ConfiguratorとSZ-V本体の設定を一致させてください。
SZ-V Configurator上の設定で動作させ、モニターをしたい場合、SZ-V本体に設定を転送してください。SZ-V本体の現在の設定状態でモニターをしたい場合、SZ-V本体から設定を読み出してください。ただし、この場合、SZ-V設定ソフト上の設定は破棄されます。必要に応じてファイルに保存してください。

SZ-V本体の設定が完了していません。

SZ-V本体に設定を転送してからモニターを開始してください。