SZ-V トラブル解決サイト

その他の状態

(何も表示されない)

電源が入っていないか、電源電圧が不足しています。

  • 電源電圧が仕様範囲内になるようにしてください。
  • 配線を確認してください。

「ECO モード」になっています。

ECO モードを解除してください。

SZ-Vが破損している可能性があります。

表示ユニットを交換してください。

SZ-V Series Start Up

電源投入後の起動画面です。

約8秒後に、通常動作に移行します。

Waiting for Configuration

  • 設定されていません。
  • 設定が未承認状態です。
  • 設定を転送してください。
  • 設定を承認してください。

Normal Operation

通常動作しています。

特になし。

Normal Opeartion ON Delay

オンディレイ機能が働いているため、OSSDがOFFしています。

「SZ-Vシリーズユーザーズマニュアル」を参照してください。

Normal Operation Laser Shutdown

投光停止バンクが選択されています。

投光停止バンク以外のバンクに切り換えてください。

投光停止入力がONしているため、OSSDがOFFしています。

「SZ-Vシリーズユーザーズマニュアル」を参照してください。

Interlock

インターロック機能が働いているため、OSSDがOFFしています。
保護領域内で人または物体を検出している状態です。

保護領域内で対象物を検出していない状態にしてから、リセット入力を入れることで、インターロックを解除してください。

Interlock Reset Ready

インターロック機能が働いているため、OSSDがOFFしています。
インターロックを解除する条件が整っていますので、リセット入力によりインターロック状態を解除できます。

リセット入力を入れることで、インターロックを解除してください。

Interlock Reset Ready 1/2

インターロック機能が働いているため、OSSD1/2 がOFFしています。
インターロックを解除する条件が整っていますので、リセット入力1/2によりインターロック状態を解除できます。

リセット入力を入れることで、インターロックを解除してください。

Interlock Reset Ready 3/4

インターロック機能が働いているため、OSSD3/4がOFFしています。
インターロックを解除する条件が整っていますので、リセット入力3/4によりインターロック状態を解除できます。

リセット入力を入れることで、インターロックを解除してください。

Ref. Point Undetected

いずれかのヘッドがリファレンスポイントを検出していないため、OSSDがOFFしています。

リファレンスポイントを検出するようにしてください。

Muting

ミューティング状態です。
安全機能が一時的に無効化され、OSSD がONしています。

特になし

Override

オーバーライド状態です。
安全機能が一時的に無効化され、OSSDがONしています。

特になし

Waiting for Bank Input

バンク入力待ち状態です。
バンク入力がされていないため、OSSDがOFFしています。

バンク入力が正しいか確認してください。

History Saving

検知履歴保存中です。
検知履歴の保存が完了するまで、次の検知履歴を保存することはできません。

検知履歴の保存が終わると 、Normal Operation画面に移ります。動画の保存時間はおよそ30秒です。

History Saving Suspended

検知履歴の保存準備中です。
準備が完了するまで、次の検知履歴を保存することはできません。

準備が完了すると、 Normal Operation画面に移ります。

PC Connection

通常動作しています。
SZ-V Configuratorと通信中です。

SZ-V Configuratorとの接続を解除すると、正常画面に戻ります。

SZ-V Configurator から設定転送などの操作を行っています。
OSSDはOFF固定となります。

SZ-V Configuratorからの操作が終わってから、接続を解除すると、正常画面に戻ります。