Este pode ser um "Erro de sistema", ou o código está errado.
Erro de sistema
Alerta: Sobrecorrente AUX
A SZ-V detecta uma sobrecorrente na saída AUX. Todas as saídas AUX entram no estado DESLIGADO depois que a SZ-V detecta esse alerta. (O pulso de verificação é transmitido de forma intermitente.) A OSSD continua a operação normal.
Verifique a fiação entre as saídas AUX e as cargas, e se as cargas estão interrompidas ou não. Verifique também a corrente das saídas AUX.
Alerta: Duplicação de endereço IP
O endereço IP da SZ-V está duplicado por outro dispositivo.
Reconfigure o endereço IP.
Alerta da janela
A janela da cabeça do scanner 1 pode estar poluída ou danificada.
A OSSD pode entrar no estado DESLIGADO se a situação for deixada como está. Limpe a janela.
Alerta da janela
A janela da cabeça do scanner 2 pode estar poluída ou danificada.
A OSSD pode entrar no estado DESLIGADO se a situação for deixada como está. Limpe a janela.
Alerta da janela
A janela da cabeça do scanner 3 pode estar poluída ou danificada.
A OSSD pode entrar no estado DESLIGADO se a situação for deixada como está. Limpe a janela.
Alerta de interferência da luz A cabeça do scanner 1 passa por interferência da luz, como de uma lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, luz estroboscópica ou sensor fotoelétrico.
Também pode haver interferência mútua entre SZ-Vs.
Enquanto a SZ-V opera normalmente, a OSSD pode passar para o estado DESLIGADO de maneira não intencional.
Consulte o "Manual do usuário da Série SZ-V".
Alerta de interferência da luz A cabeça do scanner 2 passa por interferência da luz, como de uma lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, luz estroboscópica ou sensor fotoelétrico. Também pode haver interferência mútua entre SZ-Vs.
Enquanto a SZ-V opera normalmente, a OSSD pode passar para o estado DESLIGADO de maneira não intencional.
Consulte o "Manual do usuário da Série SZ-V".
Alerta de interferência da luz A cabeça do scanner 3 passa por interferência da luz, como de uma lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, luz estroboscópica ou sensor fotoelétrico. Também pode haver interferência mútua entre SZ-Vs.
Enquanto a SZ-V opera normalmente, a OSSD pode passar para o estado DESLIGADO de maneira não intencional.
Consulte o "Manual do usuário da Série SZ-V".
Alerta de interferência da luz A cabeça do scanner 3 passa por interferência da luz, como de uma lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, luz estroboscópica ou sensor fotoelétrico.
Também pode haver interferência mútua entre SZ-Vs.
Fundos altamente reflexivos não devem ser posicionados dentro de 1,5 m da borda da zona de proteção. (O fundo propriamente dito deve ser removido ou a refletância deve ser reduzida.) A menos que as contramedidas acima sejam adotadas, outros 200 mm devem ser acrescentados como distância necessária complementar para a zona de proteção durante o cálculo da distância de segurança.
Alerta: Fundo altamente reflexivo Há um fundo altamente reflexivo atrás da zona de proteção especificada da cabeça do scanner 2, que pode ter impacto sobre a capacidade de detecção.
Fundos altamente reflexivos não devem ser posicionados dentro de 1,5 m da borda da zona de proteção. (O fundo propriamente dito deve ser removido ou a refletância deve ser reduzida.) A menos que as contramedidas acima sejam adotadas, outros 200 mm devem ser acrescentados como distância necessária complementar para a zona de proteção durante o cálculo da distância de segurança.
Alerta: Fundo altamente reflexivo
Há um fundo altamente reflexivo atrás da zona de proteção especificada da cabeça do scanner 3, que pode ter impacto sobre a capacidade de detecção.
Fundos altamente reflexivos não devem ser posicionados dentro de 1,5 m da borda da zona de proteção. (O fundo propriamente dito deve ser removido ou a refletância deve ser reduzida.) A menos que as contramedidas acima sejam adotadas, outros 200 mm devem ser acrescentados como distância necessária complementar para a zona de proteção durante o cálculo da distância de segurança.
Alerta da lâmpada de muting (desconexão)
Há um problema onde a lâmpada de muting está conectada à saída da lâmpada de muting. (A lâmpada de muting está desconectada ou quebrada.)
Verifique o seguinte:
Alerta da lâmpada de muting (sobrecorrente)
A lâmpada de muting conectada à saída da lâmpada de muting apresenta uma sobrecorrente que excede a corrente nominal.
Verifique o seguinte:
Erro da câmera
Ocorreu um erro com a área da câmera da cabeça do scanner 1.
Desligue e religue a alimentação de energia da SZ-V. Se religar a energia não solucionar o erro, substitua a cabeça do scanner.
Erro da câmera
Ocorreu um erro com a área da câmera da cabeça do scanner 2.
Desligue e religue a alimentação de energia da SZ-V. Se religar a energia não solucionar o erro, substitua a cabeça do scanner.
Erro da câmera
Ocorreu um erro com a área da câmera da cabeça do scanner 3.
Desligue e religue a alimentação de energia da SZ-V. Se religar a energia não solucionar o erro, substitua a cabeça do scanner.
Erro do histórico de detecção
O histórico de detecção não pode ser recuperado corretamente.
Transfira novamente as configurações. Se isso não solucionar o erro, substitua a unidade de exibição.
Erro do histórico de detecção
O histórico de detecção da cabeça do scanner 1 não pode ser recuperado corretamente.
Transfira novamente as configurações. Se isso não solucionar o erro, substitua a cabeça do scanner.
Erro do histórico de detecção
O histórico de detecção da cabeça do scanner 2 não pode ser recuperado corretamente.
Transfira novamente as configurações. Se isso não solucionar o erro, substitua a cabeça do scanner.
Erro do histórico de detecção
O histórico de detecção da cabeça do scanner 3 não pode ser recuperado corretamente.
Transfira novamente as configurações. Se isso não solucionar o erro, substitua a cabeça do scanner.
Erro de acesso à EEPROM
Não é possível ler corretamente os dados da EEPROM.
Transfira novamente as configurações. Se isso não solucionar o erro, substitua a unidade de exibição.
Erro de parâmetro da PROFIsafe.
F_Source_Add está incorreto.
Transfira novamente as configurações relacionadas à PROFIsafe. Se isso não solucionar o erro, substitua a unidade de exibição.
Erro de parâmetro da PROFIsafe.
F_Dest_Add está incorreto.
Transfira novamente as configurações relacionadas à PROFIsafe. Se isso não solucionar o erro, substitua a unidade de exibição.
Erro de parâmetro da PROFIsafe.
Foi detectado um erro de parâmetro da PROFIsafe.
Transfira novamente as configurações relacionadas à PROFIsafe. Se isso não solucionar o erro, substitua a unidade de exibição.
Erro de comunicação PROFIsafe.
A comunicação PROFIsafe falhou.
Verifique a conexão do cabo de rede e o valor de F_WD_Time.
Erro de janela
A janela da cabeça do scanner 1 pode estar poluída ou arranhada.
Limpe a janela. Se o erro continuar após a limpeza, substitua a janela.
Erro de janela
A janela da cabeça do scanner 1 pode estar partida.
Limpe a janela. Se o erro continuar após a limpeza, substitua a janela.
Erro de janela
A janela da cabeça do scanner 2 pode estar poluída ou arranhada.
Limpe a janela. Se o erro continuar após a limpeza, substitua a janela.
Erro de janela
A janela da cabeça do scanner 2 pode estar partida.
Limpe a janela. Se o erro continuar após a limpeza, substitua a janela.
Erro de janela
A janela da cabeça do scanner 3 pode estar poluída ou arranhada.
Limpe a janela. Se o erro continuar após a limpeza, substitua a janela.
Erro de janela
A janela da cabeça do scanner 3 pode estar partida.
Limpe a janela. Se o erro continuar após a limpeza, substitua a janela.
Erro de MI (erro de interferência de origem humana)
Erro de MI (erro de interferência de origem humana)
Erro de MI (erro de interferência de origem humana)
Erro da OSSD
Erro da OSSD
Erro da OSSD
Erro da OSSD
Erro de sobrecorrente da OSSD 1
Ocorre sobrecorrente na OSSD 1.
Verifique a fiação entre a OSSD 1 e a carga e se a carga está interrompida ou não.
Erro de sobrecorrente da OSSD 2
Ocorre sobrecorrente na OSSD 2.
Verifique a fiação entre a OSSD 2 e a carga e se a carga está interrompida ou não.
Erro de sobrecorrente da OSSD 3
Ocorre sobrecorrente na OSSD 3.
Verifique a fiação entre a OSSD 3 e a carga e se a carga está interrompida ou não.
Erro de sobrecorrente da OSSD 4
Ocorre sobrecorrente na OSSD 4.
Verifique a fiação entre a OSSD 4 e a carga e se a carga está interrompida ou não.
Erro de sobrecorrente de saída (no total)
A quantidade total de corrente em cada saída excede a especificação.
Verifique a fiação entre cada saída e a carga e se a carga está interrompida ou não.
Verifique se a quantidade total de corrente está dentro das especificações.
Erro de lâmpada de muting (desconexão)
Há um problema onde a lâmpada de muting está conectada à saída da lâmpada de muting. (A lâmpada de muting está desconectada ou quebrada.)
Verifique o seguinte:
Erro da lâmpada de muting (sobrecorrente)
A lâmpada de muting conectada à saída da lâmpada de muting apresenta uma sobrecorrente que excede a corrente nominal.
Verifique o seguinte:
Erro de EDM
Erro de EDM
Erro de entrada de banco
Erro de sequência de banco
A comutação de banco não foi realizada de acordo com a sequência de bancos especificada.
Consulte a sequência de bancos e a configuração do monitoramento da sequência de bancos.
Erro de velocidade do encoder
A velocidade do encoder excede a faixa de velocidades definida.
Certifique-se de que a velocidade do encoder não excede a faixa de velocidades.
Erro de frequência de pulso do encoder (Canal 1)
A entrada da entrada do encoder 1 excede a frequência de pulso máxima (100 kHz).
Certifique-se de que a saída do encoder não exceda a frequência de pulso máxima.
Erro de frequência de pulso do encoder (Canal 2)
A entrada da entrada do encoder 2 excede a frequência de pulso máxima (100 kHz).
Certifique-se de que a saída do encoder não exceda a frequência de pulso máxima.
Erro de não correspondência do encoder
Erro de entrada do encoder (Canal 1)
A fiação da entrada do encoder 1 está incorreta.
Verifique a fiação da entrada do encoder.
Erro de entrada do encoder (Canal 2)
A fiação da entrada do encoder 2 está incorreta.
Verifique a fiação da entrada do encoder.
Erro de comunicação
Erro de comunicação
Erro de fiação não utilizada (Entrada 2)
A Entrada 2 está definida como não utilizada, mas não está em um circuito aberto.
Se a Entrada 2 estiver definida como não utilizada, faça um circuito aberto na Entrada 2 com isolamento.
Erro de fiação não utilizada (Entrada 6)
A Entrada 6 está definida como não utilizada, mas não está em um circuito aberto.
Se a Entrada 6 estiver definida como não utilizada, faça um circuito aberto na Entrada 6 com isolamento.
Erro de memória do sistema (Tipo)
O tipo da unidade de exibição não corresponde às configurações na memória do sistema.
Verifique o tipo de unidade de exibição.
Erro de memória do sistema (Cabeça)
O número de cabeças do scanner não corresponde às configurações na memória do sistema.
Verifique o número de cabeças do scanner.
Erro de memória do sistema (Dados)
Erro de configuração do sistema (Unidade de exibição)
A unidade de exibição está emparelhada a outra memória do sistema.
Transfira novamente novas configurações do SZ Configurator ou exclua as informações de configuração do sistema.
Erro de configuração do sistema (Cabeça 1)
A cabeça do scanner 1 está emparelhada a outra memória do sistema.
Transfira novamente novas configurações do SZ Configurator ou exclua as informações de configuração do sistema.
Erro de configuração do sistema (Cabeça 2)
A cabeça do scanner 2 está emparelhada a outra memória do sistema.
Transfira novamente novas configurações do SZ Configurator ou exclua as informações de configuração do sistema.
Erro de configuração do sistema (Cabeça 3)
A cabeça do scanner 3 está emparelhada a outra memória do sistema.
Transfira novamente novas configurações do SZ Configurator ou exclua as informações de configuração do sistema.
Erro de calibração da janela
Erro de calibração da janela
Erro de calibração da janela